Mechanische Rohrverbindungssysteme
Zusammengehörigkeit — genau darum geht es bei unseren mechanischen Verbindungssystemen. Unsere Verbindungs- und Dichtungstechnologie (genutete, Press-, glattendige und andere Systeme) bildet die Grundlage für unsere hochentwickelten Produkte. Sie werden alle nach hohen Standards und für eine optimale Leistung hergestellt, um die individuellen Anforderungen Ihrer Rohrleitungen zu erfüllen.
DICHTUNGSTECHNOLOGIE
Im Herzstück unserer Produkte für Rohrleitungsverbindungen befindet sich die Dichtung. Aus diesem Grund werden alle unsere Dichtungen strengen Qualitätskontrollen, hochpräziser Entwicklung und umfassenden Prüfungen unterzogen, bevor sie in die Hände unserer Kunden gelangen. Warum investieren wir so viel Zeit in Dichtungstechnologie? Weil ein Ausfall absolut keine Option darstellt.



WIE MACHEN WIR DAS?
Durch umfassende Analyse der Elemente ist unser Team erstklassiger Werkstoffingenieure in der Lage, die Werkstoffleistung in zahlreichen Konfigurationen und unter unzähligen Feldbedingungen vorher zu sagen.
Diese Analyse wird dann durch Feldprüfungen untermauert. Jahrelange Analysen dieser Art und Prüfungen haben schließlich zur Entwicklung unserer eigenen urheberrechtlich geschützten Dichtungsverbindungen wie etwa die Victaulic EPDM-Dichtung der Güteklasse „EHP“ geführt.
Die EPDM-Dichtung der Klasse „EHP“ von Victaulic ist die einzige EPDM-Dichtung auf dem Markt, die bis 121°C/250°F zugelassen ist. Damit ist die Temperaturbeständigkeit um 20°C höher als die der Standard-EPDM-Dichtungen der Branche (Nenntemperatur 110°C/230°F). Unsere Kunden wissen, dass höhere Nenntemperaturen für eine Dichtung zu einer noch größeren Zuverlässigkeit ihrer Rohrleitungssysteme führen.
GENUTETE TECHNOLOGIE
Das Konzept der genuteten Technologie wie man sie heute kennt, wurde 1919 ins Leben gerufen, als Ernest Tribe, ein Leutnant der British Royal Engineers und Dr. Henry Selby Hele-Shaw, ein renommierter Ingenieur ihre Erfindung – die genutete mechanische Kupplung – zum Patent anmeldeten. Das Unternehmen begann – zuerst unter dem Namen The Victory Pipe Joint Company und später als Victaulic – mit der Vermarktung dieses revolutionären neuen Konzepts in der Rohrverbindungsbranche. Nahezu 100 Jahre später entwickelt sich diese Technologie noch immer ständig weiter und ändert die Sichtweise der Baubranche in Bezug auf Rohrleitungssysteme. Es ist ganz einfach eine schnellere, einfachere und gefahrlosere Methode zum Verbinden von Rohren.
Also was ist genutete Technologie?
Die genutetet Technologie ist eine Kombination aus vier Hauptelementen:
- Genutetes Rohr
- Dichtung
- die Gehäusehälften
- Schrauben und Muttern
Eine genutete Kupplung besteht aus diesen 3 Komponenten.
Wie funktionieren genutete Kupplungen?
Die Rohrnut wird durch das Formen oder Spanen einer Nut in die Enden von zwei Rohren erstellt. Eine Dichtung legt sich um und auf die Rohrenden, die Kupplungshälften legen sich um die Dichtung und sitzen in den Rohrnuten und die Muttern werden mit einem Schraubenschlüssel angezogen, um alles zusammenzuhalten.

Es gibt zwei grundlegende genutete Kupplungsarten:

Flexible genutete Kupplungen
Sie lassen eine gewisse Winkelbewegung zu.

Starre genutete Kupplungen
Sie lassen keine Bewegung zu und können verwendet werden, wenn sich die Rohrverbindung – wie bei einer Flansch- oder Schweißverbindung – nicht bewegen darf.
Typ 177N QuickVic™ Flexible Kupplung

TYP 107N STARRE QUICKVIC™ KUPPLUNG


Heute werden genutete Kupplungen mit genuteten Formteilen, genuteten Armaturen und genutetem Zubehör (wie Filter und Ansaugdiffusoren) in unzähligen Rohrleitungsanwendungen auf der ganzen Welt verwendet.
Das genutete Konzept steht zwar heute für eine schnellere und einfachere Montage, doch nicht alle Hersteller von genuteten Produkten sind gleich. Wir sind einzigartig. Es gibt nur ein Victaulic für zuverlässige, langlebige und präzise gefertigte Rohrleitungssysteme.