Victaulic Grooved Couplings Applied Engineering Benefits

Die Rohrleitungskomponenten von Victaulic sind so ausgelegt, dass sie nach der Installation viele verschiedene Umweltfaktoren berücksichtigen - von seismischen und thermischen Bewegungen bis hin zu Geräusch- und Schwingungsdämpfung.

Ausgleich von seismischen Bewegungen
Ausgleich von thermischen Bewegungen
Geräusch- und Vibrationsdämpfung
Ausgleich von seismischen Bewegungen

Seismic-1

Ausgleich von seismischen Bewegungen

it can be done with grooved technology and here is how and why you want to use it.

The main approach to piping a building to accommodate seismic activity is to use a rigid piping system that will minimize overall piping movement. Typically, more than 95 percent of the grooved couplings used in a piping system will be rigid, while the remainder will be flexible couplings. Why is that important? Because too much swing could affect other pipes and equipment, despite being within the capability of the grooved coupling. The key to effectively accommodating movement in a building is to allow controlled movement and that can be done with grooved technology.

As a reminder, there are two basic grooved coupling styles:

  • Flexible grooved couplings - These allow a limited amount of angular movement.
  • Starre genutete Kupplungen - ermöglichen keine Bewegung und können dort eingesetzt werden, wo Unbeweglichkeit in der Rohrverbindung erforderlich ist, ähnlich wie bei einer geflanschten oder geschweißten Verbindung.
Der Test

Victaulic couplings were tested at the ATLSS center, a member of the nationally recognized NEES (Network for Earthquake Engineering Simulations) testing group, to prove the durability of Victaulic grooved system components when exposed to seismic movements. Victaulic couplings ranging in size from 4"-16" (100mm - 400mm) were exposed to accelerations up to 50% greater than the Northridge, California earthquake. http://www.nees.lehigh.edu/

The Result

The water-filled assemblies were pressurized to 200psi/1375 kPa for the duration of each test and no pressure loss or leakage was noted during any of the tests.

Vorgestellte Fallstudien
Die Petronas Twin Towers sind die weltweit zweithöchsten Gebäude. Sie müssen aufgrund der Windbelastung der Steigleitungen Kontraktionen und Bewegungen/Schwingungen des Gebäudes standhalten. Dafür war eine innovative Leitungslösung nötig.

Ausgleich von thermischen Bewegungen

Ausgleich von thermischen Bewegungen

it can be done with grooved technology and here is how and why you want to use it.

Some of the most damaging affects to a piping system can be the result of not accommodating for movement. For example, temperature changes can exert dangerous and damaging reactive forces on pipe components and equipment.

There are 4 advantages of using Victaulic couplings to accommodate pipe movement due to thermal changes
arrows-icon

Pipe design flexibility

Link-Pfeil

Reduced stress on the piping system

branch-icon

Ein kompakteres, überprüfbares und produktiveres Installationsverfahren im Vergleich zu anderen Rohrverbindungsmethoden wie Schweißen

checker-icon

Entspricht den branchenüblichen Verfahren in der industriellen Gebäudetechnik 

The key to effectively accommodating pipe thermal expansion and contraction in a building is to allow the predictable, controlled movement of the piping itself. This can be achieved in a variety of ways; the selection of a specific method is based upon the engineer, the type of piping system and the project parameters. 

Ausdehnung
Style-177N-Expansion
Kontraktion
Style-177N-Contraction
4 ways grooved couplings accommodate thermal movement
  1. they provide an expansion joint utilizing grooved mechanical pipe components
  2. they allow the system to “free-float”
  3. they utilize the linear movement/deflection capabilities of flexible grooved couplings
  4. sie bieten eine Expansionsschleife mit genuteten mechanischen Komponenten
thermische-Exp
3 reasons why grooved couplings are a smart alternative
  1. Grooved pipe couplings are easier and faster to install over welding
  2. They accommodate movement within the design capability of the grooved coupling, and are done within the product’s "free range of motion.”
  3. Piping system movement caused by pipe thermal expansion and contraction can be accommodated in smaller spaces, with low stress on the components.

Geräusch- und Vibrationsdämpfung

Geräusch- und Vibrationsdämpfung

it can be done with grooved technology and here is how and why you want to use it.

Mechanical room equipment creates noise and vibration in a piping system, which can be difficult to contain. Designers can specify the use of Victaulic couplings to isolate this vibration.

In addition, Victaulic flexible couplings will also accommodate for misalignment, reduce stress on pumps and equipment connections, and accommodate linear movement and angular deflection in a piping system.

How do Victaulic couplings dampen noise and vibration?

The unique construction of our grooved coupling enables the gasket to seal against pipe, while the housing provides both space for the seal to flex and containment to prevent overstretching. Our couplings work to create a permanent leak-tight seal, with no need for additional reinforcement. Additionally, ductile iron also absorbs sound.

As a reminder, there are two basic grooved coupling styles:
  • Flexible grooved couplings - These allow a limited amount of angular movement.
  • Starre genutete Kupplungen - ermöglichen keine Bewegung und können dort eingesetzt werden, wo Unbeweglichkeit in der Rohrverbindung erforderlich ist, ähnlich wie bei einer geflanschten oder geschweißten Verbindung.
vibrationattenuation-rubberconnectorcomparison-jpg

Is there proof Victaulic grooved couplings reduce pipe vibration?
Yes. In 2013, Victaulic completed testing at NASA's Vibration and Acoustic Test Facility (VATF). The results showed that the vibration attenuation provided by three (3) Victaulic flexible couplings, installed near the source of vibration, outperformed the double sphere rubber connectors and stainless steel braided pump connectors.

Ähnliche Videos