UNSERE PRODUKTE SIND FÜR EINFACHE HANDHABUNG, LANGLEBIGKEIT UND SICHERHEIT KONZIPIERT.
Nach einem 2014 veröffentlichten Bericht stehen Bauarbeiter bei den 25 gefährlichsten Arbeitsplätzen in den USA an 12. Stelle. Als ein Unternehmen, das Produkte für die Bauindustrie liefert, ist sich Victaulic der Rolle bewusst, die unsere Produkte bei der Arbeitssicherheit auf der Baustelle spielen. So steht bei einigen unserer Innovationen die Sicherheit an erster Stelle.
- Ermöglicht eine Sichtprüfung der ordnungsgemäßen Montage der Kupplung. Es ist kein Drehmomentschlüssel erforderlich, um die ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten. Bei den meisten Produkten von Victaulic kann der Kunde durch eine Sichtprüfung feststellen, ob die Kupplung ordnungsgemäß montiert wurde – die Passflächen müssen sich berühren.*
- Die patentierte Installation-Ready™ Rohrverbindungstechnologie von Victaulic, die jetzt für Kupplungen und Formteile erhältlich ist, kommt mit weniger losen Teilen aus als die genuteten Standardkupplungen. Weniger Teile, die herunterfallen können = geringeres Risiko.
- Nenn-Sicherheitsfaktor von 3:1 bei den Nennbetriebsdrücken der Victaulic Produkte.
Unsere Produkte sind mehr als nur eine schnellere Methode zur Installation von Rohrleitungen – sie sind auch sicherer als Schweißen, Weich- und Hartlöten und Schmelzverfahren, da sie ohne Flammen, Feuer oder Hitze installiert werden. Das hat die folgenden Vorteile:
- Rohrleitungsbauer werden nicht den schädlichen Rauchgasen ausgesetzt, die derzeit in einer Reihe von Gerichtsverfahren als die Ursache von ernsthaften gesundheitlichen Problemen angegeben werden
- Keine teuren, personalintensiven Brandwachen oder Brandabschirmungen erforderlich
- Keine Tanks, Brenner und Lotleinen, die eine Gefahr darstellen können
WARUM DIE GEFÄHRDUNG DURCH SCHWEISSARBEITEN AUSSCHALTEN?
Eine der führenden Anwaltskanzleien im Bereich Körperverletzung und Sorgfaltspflichtverletzung stellt hierzu fest: „Schweißen gehört zu den gefährlichsten Tätigkeiten im industriellen Bereich. Zu den Gefahren durch Schweißarbeiten gehören Brandgefahr, Stromschlag, Druckgase, giftige Brandgase und unzureichende persönliche Schutzausrüstung für Augen, Hände, Füße und Körper.“
VON SICHERHEIT UMGEBEN
Sicherheit gehört seit der Gründung des Unternehmens vor fast hundert Jahren zur Unternehmenskultur von Victaulic. Das Unternehmen hebt sich durch seine Verpflichtung zur Innovativen bei seinen Produkten und als Arbeitgeber von anderen ab. Bei Victaulic geht es um mehr als nur die Produkte und Dienstleistungen, die es auf der ganzen Welt anbietet: das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, mit positiven Auswirkungen auf die Menschen innerhalb und außerhalb des Unternehmens in der Branche führend zu sein. Ein Beispiel dafür sind die Fortschritte bei der Schutzkleidung, die Victaulic für den besseren Schutz seiner Mitarbeiter entwickeln konnte.
Seit Dezember 2014 tragen die Mitarbeiter von Victaulic in den Gießereien in den USA neue Jacken. Die Jacken wurden in Zusammenarbeit mit Toray Fluorofibers und Majestic Fire Apparel als hochmoderne Schutzkleidung entwickelt. Der nächste Schritt wird laut Bill D'Amico, Global Environmental Health & Safety Director von Victaulic, sein, diesen Fortschritt auch für andere Benutzer in der Branche verfügbar zu machen.
D’Amico erklärte dazu: „Wir werden diesen Fortschritt an Andere in der Branche weitergeben, weil wir hoffen, dass dadurch die Arbeitssicherheit in Gießereien auf der ganzen Welt verbessert wird und – für uns noch wichtiger – dass wir dadurch unser wertvollstes Kapital schützen: unsere Mitarbeiter.“
*Sichtprüfungen der Passflächen sind nicht bei allen Produkten von Victaulic möglich. Beachten Sie immer die Montageanleitung des jeweiligen Produkts von Victaulic, um sicherzustellen, dass die Anforderungen für eine ordnungsgemäße Montage erfüllt sind.