Die Yards Creek Generating Station in Blairstown, New Jersey (USA) ist ein Pumpspeicherkraftwerk mit zwei Stauseen, die durch aufgeschüttete Dämme gebildet werden. Die Speicheranlage ist gleichermaßen Energieregler und laufende Reserve zu Spitzenlastzeiten und Energiespeicher in den Schwachlastzeiten zwischen 23:00 und 7:00, damit die Fossil- und Kernkraftwerke dauerhaft mit Volllast laufen können.
Der gewerbliche Betrieb an der Yards Creek Generating Station begann 1965. Das ursprüngliche Kühlwasserleitungssystem bestand aus verschweißten Stahlrohren, doch die Stahlleitungen verschlissen mit der Zeit. 1984 entschied man sich, das ursprüngliche verschweißte System durch ein genutetes Edelstahlsystem von Victaulic zu ersetzen. Der Eigentümer stellte dem Victaulic Virtual Design & Construction Team die Originalpläne zur Verfügung, damit diese isometrische Zeichnungen anfertigen konnten. Damit fertigte Joehanson das genutete Rohrleitungssystem von Victaulic vor, um den Bauzeitplan einzuhalten. Die genuteten Lösungen von Victaulic ermöglichten das Austauschen der gesamten Kühlwasser-Rohrleitung in unter zwei Wochen, weil die Montage so schnell und einfach war. Zu den Victaulic-Lösungen, die bei diesem Projekt genutzt wurden, gehörten:
- Flexible Kupplung Typ 77
- Starre Kupplung Typ 07 Zero-Flex
- Absperrklappe Vic-300 MasterSeal der Serie 761
Außerdem nutzte die Yards Creek Generating Station die genuteten Lösungen von Victaulic für ihr Brandschutz-Rohrleitungssystem aus Stahl.
The grooved piping system has proved to be a fast, clean, safe, and dependable way of joining pipe when compared to welding or flanging. In the years since the initial retrofit installation, the plant has used Victaulic’s grooved solutions for multiple maintenance projects. Yards Creek Generating Station is owned by subsidiaries of Public Service Enterprise Group and First Energy and the Victaulic solutions utilized on the cooling water and fire protection systems are still in service today.