Unsere Geschichte
Victaulic wurde auf Innovation gegründet. 1919 meldeten Ernest Tribe und Dr. Henry Hele-Shaw eine Erfindung zum Patent an, die heute als Victaulic-Kupplung bekannt ist. Das Konzept war bahnbrechend: das Verbinden von Rohren mit verschraubten mechanischen genuteten Kupplungen und einer Dichtung. Das Unternehmen, das ursprünglich „The Victory Pipe Joint Company“ hieß, wurde in „Victaulic“ umbenannt – eine Wortschöpfung aus den Begriffen „VICTory“ (Sieg) und „hydrAULIC“ (hydraulisch).
Vor Victaulic wurden in der Rohrleitungsbranche in erster Linie Schweißer zum Verbinden von Rohren verwendet. Mit dem innovativen Design von Victaulic wurde in der Branche eine effiziente, wirtschaftlichere Methode zur schnellen, sicheren Montage von Rohren über größere Entfernungen als je zuvor eingeführt.
Die Kupplungen von Victaulic wurden zunächst für den Transport von Wasser und Kraftstoff verwendet. Das Unternehmen erkannte das riesige Potenzial und sah sich bald nach neuen Märkten wie Bergbau, Energieerzeugung und den gewerblichen Bau um.
Heute ist Victaulic als der führende Innovator von Lösungen und Services für Rohrleitungen bekannt. Das Unternehmen bereichert die Branche fortlaufend mit modernster Technik und Dienstleistungen, die es den Kunden ermöglichen, auch anspruchsvollste Bauprojekte anzugehen.
HINTERGRUND DES UNTERNEHMENS
• First Patent: 1919
• Employees: 4,000+ Worldwide
• Chairman & CEO: John F. Malloy
• President & COO: Richard A. Bucher
• Patents: 2,000+ Global
• Locations: 50+ Global Facilities
• Industries: Commercial Construction, Fire Protection, Maritime, Mining, Oil, Gas & Chemical, Power Generation, Water
INNOVATION TIMELINE
Was einst für den Militärbedarf entwickelt wurde, hat sich längst als überzeugende Lösung für die heutige Bauwirtschaft etabliert. Im Verlauf seiner innovationsreichen Geschichte hat das stetige Bestreben des Unternehmens, unkonventionelle Lösungen für die besonderen Anforderungen dieser Branche zu erarbeiten, es immer wieder zur erfolgreichen Erschließung von Neuland geführt.
AUSGEWÄHLTE PROJEKTE
Pilgangoora – Pilbara Minerals, Port Hedland, Australia
Pilbara Minerals’ Pilgangoora Lithium-Tantalum Project is one of the largest new lithium ore deposits in the world. With QuickVic™ Installation-Ready™ couplings, the process water and compressed air lines were joined up to 10 times faster than alternative methods.