DER EINSATZ VON VICTAULIC KUPPLUNGEN
ZUM AUSGLEICH VON ROHRBEWEGUNGEN AUFGRUND VON
THERMISCHEN VERÄNDERUNGEN BRINGT 4 VORTEILE:

Flexibilität bei der Planung der Rohrleitung

Geringere Belastung des Rohrleitungssystems

Ein kompakteres, überprüfbares und produktiveres Installationsverfahren im Vergleich zu anderen Rohrverbindungsmethoden wie Schweißen

Entspricht den branchenüblichen Verfahren in der industriellen Gebäudetechnik
Der Schlüssel zum effektiven Ausgleich von thermischer Ausdehnung und Kontraktion in Gebäuden ist das Zulassen der vorhersehbaren, kontrollierten Bewegungen der Rohrleitungen. Das kann auf verschiedene Art erfolgen und die Auswahl der jeweiligen Methode hängt vom Ingenieur, von der Art des Rohrleitungssystems und den Projektparametern ab.
EXPANSION

KONTRAKTION

4 ARTEN, AUF DIE GENUTETE KUPPLUNGEN THERMISCHE BEWEGUNGEN AUSGLEICHEN
mechanical pipe components.
capabilities of flexible grooved couplings.
mechanischen Komponenten.

3 GRÜNDE, WARUM GENUTETE KUPPLUNGEN EINE INTELLIGENTE ALTERNATIVE DARSTELLEN